This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:混合信号 PCB 设计问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397127/lm27762-mixed-signal-pcb-design-questions

器件型号:LM27762
Thread 中讨论的其他器件: ADS1120

工具与软件:

我要设计一个 PCB 来为敏感的模拟传感器供电、并可从该传感器读取差动模拟信号(+/-10 mV)。 PCB 的输入电源会有5V 的噪声、因此我想我要选择 LM27762 为传感器提供干净的+/- 2.5V 电源(需要5V 电压才能运行)、并用作 ADC 的电压基准。 成本不是该 PCB 的主要关注点。

这是我第一次设计混合信号 PCB。 我已经阅读了 TI 的"揭秘的混合信号系统接地"系列、我也从其他来源了解到了这一点。

选择双极电源是否是 次优选择? 几乎所有在线材料都假设我有单端电源、因此指导我如何处理接地平面中的数字和模拟电流返回路径。 我想我已经掌握了这个技巧、但我不太明白如何将其推广到双极电源。 例如、我是否仍然用0V 来填充整个接地层? 在这种情况下、对于如何对-2.5V 和+2.5电源轨进行布线、是否有指导原则?

传感器的电缆也有屏蔽连接。 我对如何连接感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您使用 E2E、

    我的 Collogue Varun 将回应你的采石场明天。 我希望这应该是好的。

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我的理解是否正确、您计划将-2.5V 连接到传感器的 GND 引脚、以便传感器以-2.5V 为基准? 应该可以这样做、但是最简单且风险最低的选项是使用单极电源。 您能否首先检查是否可以使用低通滤波来清除5V 电压轨上的噪声。 您是否知道5V 电压轨上的噪声频率范围?

    LM27762在内部使用 LDO 将5V 电压降压至+ve 输出。 这应该有助于清除+2.5V 输出。 对于负输出、内部电荷泵首先将+5V 转换为-5V、然后再由 LDO 将-5V 转换为-2.5V。 电荷泵的开关性质将增加一些额外的噪声、但 LDO 应有助于衰减这种噪声。  

    您是否计划使用 TI 模拟传感器? 最好向传感器团队咨询他们对传感器双极输入电源接地的意见。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。 您对我的传感器连接的理解是正确的。 我的传感器是称重传感器-它是电阻电桥、因此如果我提供+/-2.5V、我的信号将以0V 为中心。

    我输入的5V 电源将来自客户提供的 USB 电源适配器、因此噪声会非常高且频率未知。 我对自己的低通滤波器 DIY 犹豫不决、有任何建议都会有所帮助。 我之所以对 LM27762感兴趣 、主要是因为它具有低噪声性能、同时在 AVDD 和 AVSS 之间保持5V 电压。

    对于 ADC、我计划使用 TI 的 ADS1120。 如果您建议这样做、我可以在 ADC 论坛上发布问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    由于 ADC 的采样频率相对较低、低通滤波器的截止频率也必须较低。 如果设计 LC 低通滤波器、可能需要较大的 L 和 C 值、但这种做法不切实际。 在这种情况下、使用 LDO 的有源滤波非常有用。

    您能为 ADS1120创建一个帖子以解决您有关双极电源和接地的问题吗?

    此致、

    Varun