This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:OV 功能问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398064/tps25980-ov-function-question

器件型号:TPS25980

工具与软件:

嗨、团队:

TPS259804手册显示 Vin 范围为2.7V 至24V、OV 为16.9V。

该芯片可以在3.3V 的场景下使用吗? 是否存在任何风险? 除了 OV 功能不起作用之外、还有其他功能可能会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    如果 Vin 降至 UVP 阈值(~2.5V)以下、电子保险丝将关闭。 无需担心3.3V 运行。 您可以选择 TPS25980 (2或3)型号、用于较低的 OV 阈值。  

    此致、
    Arush