This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:计算由 LM5022组成的隔离型反激式电源的 MOS 管功率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397184/lm5022-calculation-of-mos-tube-power-of-isolated-flyback-power-supply-composed-of-lm5022

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

工具与软件:

大家好、团队。

目前、使用 LM5022构建了一个隔离型反激式电源、其输入电压为10.8至31.2V、输出电压为12V (2A)。 CSD19534Q5A 用作开关晶体管、效率高达70%。 隔离变压器的匝数比为 Np:Ns=1:3。 由于输出功率从2A 变为2.5A、因此问题是如何计算开关 MOSFET 的功率耗散。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    请使用功率级设计器、您可以从此处下载该设计器:
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    首先选择拓扑并输入您的输入和输出值等
    打开 FET Loss 计算器、然后从列表中选择 FET (中心顶部字段)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    感谢您的答复。

    如下面的图1所示、图上的红色标记表示参数有错误?

    由于我使用的变压器的匝数比为 Np:Ns=1:3、并且不能在软件中设置该参数、因此占空比将超过50%。 这是否会影响 MOSFET 的功耗计算?

    如图2所示、MOSFET 功耗计算页面上有两个 MOSFET 选项。 这两个 MOS 管在初级侧并联使用

    ? 总功耗是否等于两个 MOS 管的功耗之和?

    LM5022是否有单独的反激式转换器计算 Excel 文档? 本文档是否具有更准确的 FET 功耗计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    红色字段表示参数超出范围。

    若要输入1:3的匝数比、只需重新计算为 n:1的匝数比。 在你的情况下,这是0.33 : 1.

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    感谢您的答复。

    FET1和 FET2是否并联使用? 总 MOSFET 功耗是这两者之和吗?

    如何设置电感器纹波电流参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    请单击"Help"->"User's Guide"、获取 Power Stage Designer 所有功能的详细说明。
    在这里、您将找到以下内容:
    FET Losses Calculator 让用户可以比较两个不同的 FET ...(或计算主要 FET 的损耗)
    硬开关功率级中的 FET 和同步整流器-不适用于异步拓扑)。

    因此、FET 不是并联使用。 您可以输入两个不同的 FET 并比较损耗。

    主页显示实际问题是、您最喜欢的变压器无法用于给定的输入和输出电压以及所需的输出电流。
    即使将最大占空比设置为30%、您也需要具有较低电感或不同匝数比的变压器。

    此致
    哈利