This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TPS51375:设计有关 TPS51375的问题》

Guru**** 2634225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398428/tps51375-designing-problems-about-tps51375

器件型号:TPS51375

工具与软件:

您好、SR 支持团队:

这是支持工业 PC 客户的 Dave。

我们有一个设计以下规格的新项目:

输入电压:4.75V~20V

输出电压:0.77V

TDC:7.6A

ICCMAX:15.2A

我发现我们的新产品 Hades (TPS51375)很适合。

但这里有一些问题:

问题1:我们是否有可以向客户提供的符号文件?

Q2:对于电压规格、TPS51375能够生成4.5V 至24V 的电压。 但是、为何参考设计(EVM)仅使用5.5V 至24V 电压而避免5V 输入共模电压? 有什么原因吗?

请推荐,谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队:

    作为补充、我们发现引脚13为 NC、但为什么 EVM 在这里有连接?

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    关于 Q1、我可以提供 Altium Designer 原理图和封装文件。  

    关于 Q2、我认为这是一个编写错误、我们会在 RTM 时将其更改为4.5V。

    R5和 C34是无用的、它是竞争对手的器件的协同设计。  

    谢谢。

    此致、

    Shipeng