This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020输出低电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397743/tps63020-output-low-voltage

器件型号:TPS63020

工具与软件:

您好:

测量 FB 引脚电压时出现了一些问题。  当触控笔 触碰该引脚时、电感器会产生尖锐的噪声、并使电流输入显著增加。 这是否正常?

此外、在5个电路板上测得的电流输入为0.01A~0.1A。 这太大了、有没有办法解决它?

只有1块电路板(共5块)经过电源正常测试、其他电路板的输出电压非常低。  VOUT 1V 和 VFB 0.01V (现在还不一样、在不同的电路板中会有所不同)。 本以为是由芯片导致的、但是在其他评估板上做了测试之后、输出电压还是不错的。 那么、我的 PCB 可能有一些问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.01A~0.1A (无负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根本原因应该是噪声耦合。 当 FB 无效时、是的、您将看到许多不同的奇怪行为、因为 FB 是环路内部的输入。

    您能否在此处共享您的布局和原理图、以便检查您的布局是否存在潜在风险。

    避免不良布局的一种好方法是使用数据表中的布局示例作为参考  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其用作 TEC 控制器、并根据数据表设计了 PCB。

    这是布局

    我测试了开环。 TEC 未连接、左侧器件(Vctrl)也未连接。

    如果芯片工作正常、输出电压应该在4.5V 左右。 但现在输出电压为0.85V、FB 为0.093V、PG 为0.85V。 输入电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电感器上的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载时的输入电流为0.09A。 是什么原因造成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在通过内部 MOS 后电压会从5V 下降至0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件在 FPWM 模式下工作、因为您将 PS/SYNC 设置为高电平。 它导致较高的消耗量。

    但即使在 FPWM 模式下、90mA 也是意外出现的情况、请检查测量结果是否正确并确保未连接负载。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    电压如何? 为什么这么低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如前面提到的、 因为您的 FB 引脚很脏。 那么您的输出电压将 失去控制、并且行为 将非常奇怪。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我来进一步解释一下。 当芯片在稳定状态下工作时、我没有测量 FB 的电压、但是输出仍然太低了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、有一个问题、实际输入和输出电容是0.1uF?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    令人惊讶的是、凭借如此小的电容、器件不应该正常工作。 您能否尝试使用22 μ F 的电容器、看看会发生什么情况?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 我明天会再试一次。 谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不用谢哈哈

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将电容器替换为2x10uF、这样输入电流就会变得很小。

    我发现使用万用表测量 FB 会产生噪声、这可以从波形中看出。 但是、如果我使用示波器进行测量、器件将稳定运行。

    而且之前我的芯片好像停止工作了。 我想知道为什么当盖子很小时用万用表测量 FB 会对芯片造成永久性损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很难说,几个潜在的原因如下。

    • ESD 损坏。
    • FB 引脚处的过压。
    • VIN/VOU/L1/L2处的高峰值会导致器件损坏、但根本原因是布局不良。 因为尖峰峰值与您的布局密切相关。

    此致

    TAO