工具与软件:
您好:
测量 FB 引脚电压时出现了一些问题。 当触控笔 触碰该引脚时、电感器会产生尖锐的噪声、并使电流输入显著增加。 这是否正常?
此外、在5个电路板上测得的电流输入为0.01A~0.1A。 这太大了、有没有办法解决它?
只有1块电路板(共5块)经过电源正常测试、其他电路板的输出电压非常低。 VOUT 1V 和 VFB 0.01V (现在还不一样、在不同的电路板中会有所不同)。 本以为是由芯片导致的、但是在其他评估板上做了测试之后、输出电压还是不错的。 那么、我的 PCB 可能有一些问题。
谢谢!