This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:宽输出电压的元件选择。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396208/lm5177-element-selection-for-wide-output-volatges

器件型号:LM5177

工具与软件:

早上好、 

LM5177是否可以在宽范围的输出电压下工作? 如果是、应如何选择系统元件:

  • 主要参数
  • 电阻的一半
  • 补偿网络进行补偿  

TI 提供的 Excel 无法设置输出电压范围(仅一个特定值)、而 webench 会​​随着输出电压的每次变化而更改线圈、电流测量电阻器和补偿系统的值。

设计的系统 应具有24V 输入电压和0到60V 输出、最大功率为60W。 最大电流为5A。  

我尝试了几个组合 a ,但我总是有问题的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    是的、LM5177可以在较宽的范围内工作。  

    当然、调整会变得更复杂、并且需要一些迭代循环。 快速入门计算器是最好的工具。

    输出功率如何随输出电压变化?  

    电流是否在整个范围内限制为5A?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    是的、所有范围内的电流都限制为5A、但高于12V 的最大功率会限制输出电流-因此、例如、在60V 输出电压下、最大电流将为1A。您能否帮助选择示例元件?   

    另一个问题是关于电感器纹波电流。 我应该追求的最佳价值是什么?

    在我们的 情况下、低电感提供稳定性、但损耗也很大。 当我们将电感器增加到47 μ H 时、电感器的发热变小、但在使用设置的100mA 电流连接恒定电流负载后、我们会不稳定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    您已经开始使用快速入门计算器了、能在此处分享吗?

    它应已包含所有设计参数。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    图像的分辨率非常低、无法读取值。

    如果您不仅共享图像、还可以更轻松地共享 Excel。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_1_5F00_CMI.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    我将对此进行研究、并在本周结束时再回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    我把一些数据放入 Excel 工作表中、我认为可以从这里开始。

    由于它的工作电压范围很宽、因此我建议使用一个 EVM 并对其进行修改、然后在上面进行测试。

    此致、

     Stefane2e.ti.com/.../2313.LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_1_5F00_CMI.xlsm