This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333-Q1:如何理解直通模式

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398008/tps610333-q1-how-to-understand-pass-through-mode

器件型号:TPS610333-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61033-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我对 TPS61033-Q1有疑问、它是否可以在 Vin=5V 且 Vout=5V 下工作? 对于升压拓扑、我认为必须具有 Vin VOUT 测试点。 这意味着、如果 Vin=5V 且设置了等效 FB 引脚电压< 5V、则实际输出电压 Vout=5V?

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    有关详细信息、请参阅7.3.5直通操作部分。

    此致

    Nathan