This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:什么情况会使 BQ24715对电池放电以补充系统电源?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397188/bq24715-what-conditions-will-make-bq24715-to-discharge-the-battery-to-supplement-system-power

器件型号:BQ24715

工具与软件:

Dears、

根据 BQ24715的数据表"如果系统功率需求暂时超过适配器额定值、bq24715支持 NVDC 架构、以实现电池放电能量来补充系统功率"、 但是没有 描述 引导 BQ24715开始补充放电模式的详细条件。 您能帮助说明一下吗? 它是否要求系统电压降至 我们设置的 MinSystemVoltage 以下?

顺便说一下、BQ24715响应进入补充放电模式的速度有多快?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    在插入适配器的情况下、 但系统负载增加到高于适配器电流容量(或输入电流限制)时、系统电压 应该开始下降、一旦系统电压下降到低于电池电压- FET 体二极管的正向电压 时、电池应该能够通过 FET 的体二极管为系统供电、即使 BATDRV 仍然不能及时开启 FET、 我是对吗?  使 BQ24715导通放电 FET 的条件是什么? 它的响应速度有多快?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    它是否要求系统电压降至 我们设置的 MinSystemVoltage 以下?

    是的、这是正确的、系统电压必须降至 In_Sy 值以下才能进入补充模式。  

    它的回复速度有多快?

    我们没有数据来提供准确的答案。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    非常感谢您的确认。  

    另外、请帮助与我分享 使 BQ24715在支持模式下和 转向放电模式时开启放电 FET 的详细情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    BQ24715是传统器件、因此我只能查看我们所掌握的有限信息。 bq24715具有动态电源管理(DPM)功能、可限制输入功率并避免交流适配器过载。 在电池充电期间、随着系统功耗的增加、充电电流将降低、以保持总输入电流低于适配器额定值。 如果系统功率需求暂时超过适配器额定值、bq24715支持 NVDC 架构以实现电池放电能量来补充系统电源。 我们没有数据来提供器件何时打开补充调制器的估算值。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    好的。 谢谢!