This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:操作延迟配置

Guru**** 2924070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397947/bq76905evm-action-delay-configuration

器件型号:BQ76905EVM

工具与软件:

对于我们的 BMS 应用、充电过流保护故障所需的操作延迟为5秒。

根据产品说明书、最大操作延迟可设置为1103.795ms。  (0xC1 - 0xFF = 498.675ms 至1103.795ms、步长为9.77ms)

如何将操作延迟设置为5秒或更长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    不可以、很遗憾、这是 OCC 延迟的最大可能设置。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。