This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:TLC5955如何在 TLC5955运行时改变它&&39;s 电流设置(MC/DC/BC)

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397225/tlc5955-how-does-tlc5955-change-it-s-current-setting-mc-dc-bc-as-tlc5955-is-running

器件型号:TLC5955

工具与软件:

TLC5955如何在 TLC5955运行时更改其电流设置(MC/DC/BC)?
我们的客户希望更改最大电流以用于局部调光用途...

如果 TLC5955可以、您能否告诉我们 设置 TLC5955 (TL6C5478)的流程图或流程?

如果 TLC5955不能、我们是否应该 在初始阶段将 MC 设置为31.0mA?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    由于 TLC5955是4线制串行接口、因此我的理解是、我们可以支持通过接口控制 MC/DC/BC。 您是指如何使用接口来控制 MC/DC/BC 位?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不是指硬件控制,因为我们已经成功驱动(启动) TLC5955  
    我想检查 TLC5955是否可以使用 安全 程序(如 TLC5955正在运行和输出电流)更改其(MC)最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我想、如果您想在 TLC5955运行时更改 MC 最大电流、那没有问题。

    BR、Jared