This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:功能确认

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143, LM5137-Q1, LM5148, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395586/lm5143-function-confirmation

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: LM5137-Q1LM5148、LM5145

工具与软件:

大家好、团队成员:

这是 PC 工程。 客户想要使用 LM5143来支持 SPR 和 EPR 解决方案。 下面显示了详细要求。 LM5143是否支持以下要求?

SPR:

输入:20VIN/5A  输出: 20VOUT/5A  

EPR:

 输入:28VIN/5A  输出: 20VOUT/7A  

 输入:36VIN/5A  输出: 20VOUT/9A  

 输入:48VIN/5A  输出: 20VOUT/12A  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    这应该没问题。 在20V 输出时、电流是合理的。 SPR 和 EPR 指的是什么?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    下面显示了详细信息。

    SPR:标准功率范围

    EPR: 扩展功率范围

    LM5143的最大占空比是多少? LM5143的最大占空比下支持工作时间有多长?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    最大占空比接近100%、因为 FSW 会折返以保持稳定。 我们有一个真正的100%占空比控制器(带有用于栅极驱动的电荷泵)、它将在接下来的几天里上线...LM5137-Q1。

    但请注意、这和 LM5143-Q1是双通道控制器。 使用 LM5145 (电压模式)或 LM5148 (电流模式)可以通过单相来满足此规格。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    我们希望使用 LM5143执行48V 至20V/12A 应用、并希望实现尽可能高的超高效率、目标大于97%

    您会帮助提供一个演示电路并进行一些仿真、  

    对于以下有限机具:

    1、一个10*10*4 IND 预相,帮助咨询电感

    2、 两个6*6*4 IND 串行预相, 帮助咨询电感

    非常感谢~

    帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、

    请填写快速入门计算器、我将针对每种设计进行查看。 请参阅数据表中的应用电路示例作为参考。 BTW、LM5137-Q1现已上线。

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    此致、

    TIM