This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:第4个通道同步

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397939/lm5143-synchronisation-4th-channel-out-of-synch

器件型号:LM5143

工具与软件:

你好   

我们的设计中安装了两个 LM5143、它们在四个通道中产生不同的电压。

原则上、它的工作原理是以800kHz 的目标频率运行、并形成稳定的 PWM。

我们根据数据表通过 SYNC 输出和 DEMB/SYNC 输入连接了这两个 IC、

然而、使用第二个 IC 时、两个开关稳压器中只有一个看起来与第一个开关稳压器正确同步。

最后一个开关稳压器通道也以800kHz 的频率运行、但与另一个异步运行:

您能介绍一下这个主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    SYNCOUT 会发生90°相移、因此第二个控制器应位于90°和270°处、相对于第一个控制器的通道1。 您可以禁用展频以正确查看开关波形。 此外、在两个控制器上安装相同的 RT 电阻。 请参阅产品文件夹中的应用手册 SNVA870作为参考。

    此致、

    TIM