This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:负载下的振荡

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397136/tps65265-oscillation-under-load

器件型号:TPS65265

工具与软件:

您好!

我有一个基于 TPS65265 EVM 的设计、具有1V、1.8V 和3.3V 输出。 所有三个输出在负载条件下似乎都不稳定、并会在75kHz 至150kHz 范围内的各种频率下出现振荡、具体取决于输出。 原理图为:

为清楚起见、一旦 PGOOD 为真、ROSC 输入便由单独的振荡器以~600kHz 的频率驱动、但这不是一个因素、因为如果未组装这些器件、则会出现同样的问题。 请注意、PSM 已禁用。

以下是空载条件下 LX1引脚的波形:

和2A 负载下:

负载为2A 时的输出电压如下所示:

布局如下所示:

顶层:

在相同条件下、EVM 不会出现这些问题。 我在这里看不到我做错了什么。 求助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    (1)您使用的 Cout 的有效价值是什么? ( 考虑到陶瓷电容器具有直流降额、建议查看陶瓷电容器的直流偏置电压特性。) 选中后、您可以与 EVM 建议的值进行比较。

    (2) 是否有任何手动焊接的元件/器件可能导致焊接质量不佳?  解决反馈电阻器或补偿网络的任何质量问题。 如果您有 EVM 板、则可以尝试在板上替换 EVM 板上的补偿和反馈组件、以确定该问题是否仍然存在。

    (3)添加一个与底部电阻器并联的10-100pF 电容器以查看任何改进。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我已经尝试让它尽可能靠近 EVM。 输出电容为22uF/6.3V X7R。 我也尝试过22uF/10V X5R、但问题仍然存在。

    我已更换所有 COMP 器件和 TPS65265 (现在已更换三次!)、确切问题仍然存在。 我认为此时不是装配问题。

    我在 R16上尝试了100pF (我假设这是您所说的"底部电阻器"、但没有变化。 我还尝试过使用20K 替换 R17、使用3.9nF 替换 C46、但没有改进。

    我不知道还能做些什么。 请提供建议。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    我已将 R16的电容从100pf 增加到10nF。 R17为20K、C46为3.9nF X 2。 输出现在在负载条件下保持稳定、但正如预期的那样、瞬态响应较差。 以下是  在10mA 和2A 之间循环负载时的输出电压:

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过改变补偿和前馈值来与数据表公式相匹配、从而完成这项工作。 在本例中、我更改了:

    C45至560p
    R17更改为6.8k
    C46至3.9n
    C52至100p
    R23至10k
    C56至10n
    C63至270p
    C64至10n

    我很惊讶这些值与 EVM 如此不同、当我的布局和设计与该 PCB 非常相似时。 同样、EVM 在相同负载下仍能保持稳定、但我的同一设计副本却不能保持稳定。 经过这些更改、我的设计现在变得稳定了。 您能解释一下为什么 EVM 上的补偿与数据表不同、以及我的电路板上需要什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的反馈。 请在此期间核对您的问题。

    BRS

    卢西亚