This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:当 Vdd=0.0V 时、PFI 引脚

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397971/tps3619-pfi-pin-when-vdd-0-0v

器件型号:TPS3619

工具与软件:

大家好!

TPS3619 PFI 引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至(Vdd+0.3V)。

如果在 VDD = 0.0V (断电)时向 PFI 引脚施加电压(几伏)、那么使用此器件是否会出现任何问题?

在以下应用手册中、当第一级直流/直流转换器的 EN 为低电平时、会向 PFI 引脚施加超过绝对最大额定值的电压。

使用带有 MSP430微控制器的 TPS3619 (修订版 B)(TI.com)

通过参考这个电路、我知道当 Vdd=0V 时、向 PFI 引脚施加一些电压是没有问题的。

是这样吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ryusuke:

    是的、这是正确的、在 VDD 为0V 时对 PFI 施加电压是可以的。

    Jesse