This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:超级电容器的平衡电阻器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397915/bq25173-balance-resistor-of-supercap

器件型号:BQ25173

工具与软件:

大家好!

当超级电容与2节电池(额定电压为1节2.7V)搭配使用并且电压为5V 时、

是否意味着下图所示的平衡电阻器是必需的?

假设该电阻不是必需的是正确的吗? 如果使用1节5.4V 额定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397915/bq25173-balance-resistor-of-supercap ]假定不需要该电阻是正确的吗? 如果使用1节5.4V 额定值。

    是- 1节电池不需要。