This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431QDBZRG4性能问题

Guru**** 2522000 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385495/tl431-tl431qdbzrg4-performance-problem

器件型号:TL431

工具与软件:

你(们)好
本产品使用的测试电路与机器相同,正常芯片输入电压为6伏和8伏。 基准电压约为2.46
但其中1件不符合测试、请帮助确认原因
谢谢 youe2e.ti.com/.../Fail-information-list_5F002800_3_2900_.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在原理图中解释一下 R12的作用吗? 如果移除 R12、问题是否仍然存在? 如果您希望获得2.5V 基准电压、此原理图就足够了:

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们已根据上述建议进行了重新测试。 输入电压不同、但 VKA 不稳定、且电阻值为3.3k
    请您确认原因吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以测量流经3.3kΩ 电阻器的电流吗?  请注意、用于调节的最小阴极电流是 TL431的1 mA、因此电流必须大于该值。 如果降低输入电阻或增加输入电压以确保电流大于1mA、问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我给出的最小电压是4V、4/3.3k> 1mA、最大电压是8V、电流是2.42mA、仍然有此类异常、我能把这篇文章寄给您的公司以分析原因吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议减小输入电阻以允许更高的输入电流。 阴极电流可以通过考虑输入电压(Vin)、阴极电压(VKA)、输入电阻(Rin)和负载电流来计算。 请考虑以下因素:

    输入电流=(Vin-VKA)/Rin。 对于您的应用、输入电流=(4V - 2.5V)/ 3.3kΩ= 455µA 或输入电流=(8V - 2.5V)/3300 = 1.67 mA

    Ika =输入电流-负载电流、这意味着对于使用3.3 kΩ 的4V 输入、您不可能保持高于1mA 阴极电流、而对于使用3.3kΩ 的8V 输入、您只需要将670µA 留给负载电流。  

    我建议减小输入电阻以允许更高的输入电流、同时记住必须可用的负载电流、然后重新评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、电阻的这种降低必须有多小? 为避免干扰、可以直接进行多大的电压和多大的电阻:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻的下降将取决于负载电流。 例如、假设这是您正在使用的电路设置:

    例如、反向工作时、假设您的负载电流(IL)为2mA。 由于 TL431的最低阴极电流为1 mA、因此我将提供一位缓冲器来补偿任何电阻器容差、并设计1.5 mA 的阴极电流(IKA)。  现在、求出输入电流、可以得到:

    IKA =输入电流- IL ->输入电流= IKA + IL = 1.5 mA + 2 mA = 3.5 mA

    现在我已经确定输入电流为3.5 mA、接下来我可以确定输入电压和电阻器。 使用4V 的输入电压(如应用中所示)、并根据上图中的电路配置、假设 VKA 为2.5V、则可得出:

    输入电流=(Vin-VKA)/Rin --> Rin =(Vin - VKA)/输入电流=(4V - 2.5V)/Vin = 3.5mA 429Ω。

    您可以在考虑应用的负载电流的情况下对任何所需的输入电压、输入电流、阴极电流或输入电阻重复此过程。 请记住 TL431数据表中列出的建议运行条件:

    总之、正常调节所需的输入电阻将根据您所需的负载电流和输入电压而变化。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们提供了测试电路、但它们都不符合要求。 然后、我们应该使用哪个电路来测试该 TL431以确认它是否都是由产品异常导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望确保我完全理解您遇到的问题、因为我不清楚 b 的含义。请您提供以下信息:

    1. 电路板上的电路原理图屏幕截图、其中所有电阻和电容值都代表您的测试设置、包括 TL431的阴极连接到的位置。  

    2、数据清楚列出下列值:输入电压、输入电阻、输入电流、负载电流、阴极电压。 最好能够以不同的值获得多个数据点。

    3.如果输出振荡,请提供一个示波器捕获来显示此行为。

    4.您所看到的异常的描述。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 TL431出现故障、该电路是否能够确认受测的 TL431存在故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您共享的电路应调节至2.5V、具体取决于负载电流。

    [报价 userid="569350" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385495/tl431-tl431qdbzrg4-performance-problem/5309780 #5309780"]

    1. 电路板上的电路原理图屏幕截图、其中所有电阻和电容值都代表您的测试设置、包括 TL431的阴极连接到的位置。  

    2、数据清楚列出下列值:输入电压、输入电阻、输入电流、负载电流、阴极电压。 最好能够以不同的值获得多个数据点。

    3.如果输出振荡,请提供一个示波器捕获来显示此行为。

    4.您所看到的异常的描述。

    [报价]

    您是否有关于上述问题的任何其他信息?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附件是我们最新测试的结果、请帮助确认
    谢谢你

    e2e.ti.com/.../Fail-information-list.doc

    更换有故障的 TL431、TP10和 TP12测试值为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。 在提供的文档中、"输入"是否指 TP12、"输出"是否指 TP10?

    如果是、那么在总器件中显示此故障的百分比是多少?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否参考了以下测试的输入? 这是使用单独的电路测得的

    这个芯片我们用过的超过100,000个、我知道这是第一个故障案例。
    这次我们投入到3000生产中、出现了一个异常情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 对于以这种方式设置的电路、您报告的电压值是意外的:

    您能否通过 TL431测量阴极电流?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的应用电路中、IL = 40~50mA

    在下图中、该测试电路中未消耗任何负载。 我们应携带哪种负载进行测试

    或者我们是否只是使用该电路来测试 I_KA?

    这是对于该测试电路、Input 分别获取6V 和8V 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下图中的此测试电路未加载。 我们应该接受哪种负载进行测试[/报价]

    如果在您的测试中 IL = 0mA、那就没问题了。 我问的是 IKA (阴极电流)。 请将您在测试设置中看到的 IKA 发送给我。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测试故障芯片时、输入=6V、IL = 0、IKA=(6-2.7) 8.46mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 IKA、我将查看您提供的信息、并在明天回复您。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的工作台上没有看到这种行为、根据您分享的信息、我没有关于此问题的进一步建议。

    谢谢!

    Jackson