This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432LI-Q1:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397775/tl432li-q1-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:TL432LI-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、台湾地区的销售人员、如果 TL432LIBQDBZRQ1采用浸入式冷却有任何风险、我希望请求您提供有关分析的帮助、或提供任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    很遗憾、这不是我们对我们的产品进行的测试、没有可提供的数据。

    谢谢。