This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:肖特基二极管建议

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397483/tps25730-schottky-diode-recommendations

器件型号:TPS25730

工具与软件:

该规范建议 为 D 型号在 VBUS 和接地端之间添加一个肖特基二极管。 该产品或某个产品有建议值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    肖特基二极管选择将取决于您要运行的 VBUS 电压。 只要工作电压范围适合您所需的 VBUS 工作范围、任何肖特基二极管都应该适用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy -我想使用 I2C 可变地将电压设置为5 A 时的5 V 至20 V 最大值、那我应该达到最大值了吗? 可以访问 nz.mouser.com/.../STPS0530Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个应该没问题。

    此致