This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:我们是否有 BQ40Z50的 C 代码示例?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397944/bq40z50-do-we-have-example-c-code-for-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

TI 人好

我有多个客户在使用 BQ40Z50、请提供一些建议、谢谢。

我们是否有 BQ40Z50的示例 C 代码? 我有一个客户刚刚开始使用此器件、是否有可用的示例开发项目?

另一位客户已处于测试阶段:  

我们的电量监测计是否具有记录功能、客户是否希望了解过充、超限、过热、电芯不匹配事件(容量不一致、电压不一致)的数量等

您能否推荐一些可帮助客户监测电池的常用寄存器? 哪些寄存器通常用作安全监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我不认为我们有示例 C 代码、但下面的文档可能会提供有用的信息。 本文档适用于 I2C 通信、因此请采取 正确的 SMBus 预防措施:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801

    如果使用 bqStudio 和 EV2400、则可以对所有寄存器操作执行记录功能。 如果他们在应用程序中查找日志记录、我们的寿命值可以在整个电量计使用过程中提供某些参数和信息。 这可在下面的 bq40z50TRM 的第9节中找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43 

    对于各个寄存器、以下字符常用于指示应用期间电量计内正在发生的情况:

    对于测量寄存器,最常见的是 Voltage()、Current()、Full Charge Capacity ()、Remaining Capacity ()、SOC()、 SOH()等。

    此致、

    Anthony Baldino