This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:通过 SYS 引脚的最大电流

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398158/bq25606-maximum-current-through-sys-pin

器件型号:BQ25606

工具与软件:

大家好!  

您能否说明一下、无论是使用电池供电还是连接适配器时、SYS 最大电流消耗是多少?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    来自 SW 节点适配器的最大电流为3A

    请阅读数据表的第9.3.1节。 电池到 SYS 的最大流耗为 IBATFET_OCP。

    此致、

    Mike Emanuel