This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:原理图检查请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394265/bq25792-schematic-check-request

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查此原理图是否有问题吗? 经过我们的审查、似乎没有问题。

e2e.ti.com/.../BQ25792RQMR_5F00_Schematic-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我看不到任何明显的问题。 唯一需要注意的是、正如原理图中所述、ILIM 未设置为3A (假设 REGN 为~4.3V、而实际上未设置)。 另外、如果我想问 R453、R454、C457和 C458的用途是什么?   

     

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jibin:

    1.  ILIM 为3A 时、计算结果为熔断。

    VREGN=4.8V、VILIM= 4.8V*100K/(100K+43.2K)=3.4V ILIM=(3.4V-1V)/0.8=3A

    2.原理图修改为关于我删除  R453、R454、C457和 C458的附件。

    Plesae 帮我评论 第二篇点评,谢谢。

    3. 插入电池连接器(J6)时、出现负电压问题的体验可能发生在其他项目中、而不是 TI 产品中。
    我不确定是否在电池连接器上添加保护电路有帮助。

    e2e.ti.com/.../BQ25792QMR_5F00_Schematic-Review-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    很抱歉计算错误。  BAT 和 BATP 无法处理更多-0.7V 的电压。  需要外部保护。 如果您要热插拔电池、我们建议您在 BAT/BATP 引脚处放置200uF。 我们建议将 BQ25798用于该应用。

    此致、

    Jibin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    澄清一下、如果用户将热插拔电池并禁用 TS 功能、则792仅需要200uF。  否则、充电器将达到 OVP 并在电池移除时关闭转换器30ms、这可能导致 SYS 电压崩溃。  BQ25798与引脚2引脚和 reg 2 reg 兼容、在电池移除时仍具有 OVP 事件、但在30ms 内不会关闭转换器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jlbin 和 Jeff:

    感谢您的提醒。 我们参考有关电池连接器保护电路的其他项目设计。

    我想问一下、此类设计是否可以满足在插入和断开电池时可能产生的负电压、或者是否有我可以参考的推荐保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    对于负尖峰、 肖特基二极管可能就足够好了。  我们建议在 BATP 处使用47nF、因为您有一个 shipFET 并且可以热插拔3节串联电池。 请遵循 Jeff 的 BATOVP 建议、以防止转换器关闭。

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jlbin:

    我已经在 BATP 将33nF 修改为47nF、 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jibin:

    感谢您的支持、  

    如附件所示、能否帮助您再次确认布局和任何建议? 谢谢。

    密码:20240806

    e2e.ti.com/.../BQ25792QMR_5F00_Schematic-Review_5F00_Final_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../6000087ZBATE_2D00_0806_2D00_JOB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    原理图上有一条注释、表示您需要在 SYS 上使用10A 电流、不确定这是否可行、而其他我认为没有任何明显的问题。 将在明天结束之前检查布局。  

    此致、

    Jibin