Thread 中讨论的其他器件:LP2951
工具与软件:
禁用 VDDA2后、如果关断引脚处于高电压状态。 电路会工作吗? 请参阅下图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aman:
请描述您要实现的功能以及如何实现器件关断。 器件不会以此处所示的配置启动。 如果 VM 是瞬时开启和关闭的固定电压、关断实现是冗余的、并且不会按需要工作。 存在 VM 将导致漏电流在启动时流入关断状态、并会在 VDDA2可以斜升并启用 U4之前拉至高电平。 因此器件始终处于关断模式。
请勿将错误引脚接地、因为该引脚为低电平有效。 如果不使用该引脚、可以将其保持断开状态。
尊敬的 Ishaan:
我希望实现的功能是使用 VDDA 控制关断、从而节省功耗。 如您所说、VM 是一个即时开启和关闭的固定电压。 VDDA 是 SOC 的 LDO 5V 输出电压。 在 VDDA 恢复到5V 后、应在禁用 VDDA 后关断 LP2951、而 LP2951处于运行状态
顺便说一下、错误引脚的接地配置涉及以下链接:
这可行吗?