This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:在关断引脚上添加一个外部上拉电阻器。 它的作用是关闭欺骗。 上拉电阻器的值是多少

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396666/lp2951-q1-add-an-external-pull-up-resistor-at-shutdown-pin-dose-it-works-to-shut-down-the-deceive-what-are-the-values-of-the-pull-up-resistor

器件型号:LP2951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP2951

工具与软件:

禁用 VDDA2后、如果关断引脚处于高电压状态。 电路会工作吗? 请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    请描述您要实现的功能以及如何实现器件关断。 器件不会以此处所示的配置启动。 如果 VM 是瞬时开启和关闭的固定电压、关断实现是冗余的、并且不会按需要工作。 存在 VM 将导致漏电流在启动时流入关断状态、并会在 VDDA2可以斜升并启用 U4之前拉至高电平。 因此器件始终处于关断模式。

    请勿将错误引脚接地、因为该引脚为低电平有效。 如果不使用该引脚、可以将其保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我希望实现的功能是使用 VDDA 控制关断、从而节省功耗。 如您所说、VM 是一个即时开启和关闭的固定电压。   VDDA 是 SOC 的 LDO 5V 输出电压。  在 VDDA 恢复到5V 后、应在禁用 VDDA 后关断 LP2951、而 LP2951处于运行状态

    顺便说一下、错误引脚的接地配置涉及以下链接:

    LP2951-Q1:未使用集电极开路错误引脚-配置

    这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里所拥有的电路将无法启动。 LGO 不会通电、因为关机会从一开始就开启。 此外、您为什么要从输出控制关断? 如果器件被禁用、将不会有输出、并且您也不需要将其关闭。 这就是我所说的冗余方案。

    抱歉、我在错误引脚上表示方向。 您可以将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ishaan:

    感谢您的耐心。 我在图片中犯了一个错误、晶体管基础的网络名称是 VDDA3、而不是 VDDA2。 请参阅下图:

    我已经在 PSpice 中对该电路进行了仿真、看起来效果不错。 请您检查一下这个。 结果如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    看起来您正在使用 VDDA3控制关断、这一点现在很有意义。 示波器截图表明、VDDA3通常为低电平、并假设 VM 始终为高电平、因此器件通常处于关断状态。 当 VDDA3上升到 BJT 的阈值电压以上时、关断引脚变为低电平并使器件导通。 请确认我对您的操作的理解以及这是否符合您的要求。  

    VDDA3来自哪里? 另外、此电路的最终用途/应用是什么?