This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:用于1节纽扣电池的电池监测 IC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397976/bq27z558-battery-monitoring-ic-for-1-cell-coin-battery

器件型号:BQ27Z558
Thread 中讨论的其他器件:BQ27426

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于1节纽扣电池(LIR1620)的电池监控 IC。
https://www.powerstream.com/p/Lir1620.pdf

系统的负载电流仅与0.1mA 有关、因此我担心是否有电池电平监测 IC 可以处理此类电流量。

TI 具有多种1s 电量监测计解决方案。  如果您有任何推荐的 IC、请告诉我。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我建议使用 BQ27426、它是我们 IQ 最低的电量监测计之一、使用一个外部感应电阻器、可以配置更大的感应电阻器以允许电量监测计读取更低的电流。

    下面是一个有关低电流应用的有用应用手册: 使用调节的低电流应用的增强分辨率监测

    此致、

    Diego