This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:建议使用 GaNFET 半桥驱动器

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210, LM5113-Q1, LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398092/lmg1205-ganfet-half-bridge-driver-recommend

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LMG1210LM5113-Q1LM5108

工具与软件:

嗨、团队:

最近、我的客户想要在空调领域启动一个图腾柱 PFC 项目、我想向客户推广 GaNFET 半桥驱动器。 那么、您可以帮助选择合适的器件并解决我的以下问题吗? 非常感谢。

  • 如下所示的图腾柱 PFC 拓扑和交流/直流转换器为220VAC 至400VDC。 我的客户决定使用竞争对手的 GaNFET (不带驱动器)、因为 TI 没有 TO 封装的 GaNFET。 那么、该系统中适合使用哪种半桥驱动器呢? 我发现 TI 只有三个更便宜的 GaNFAE 半桥驱动器(LMG1205、LMG1210、LM5113-Q1)、那么这三个半桥驱动器是否都可以用于这个图腾柱项目?
  • 除了这三个器件外、如果其他 MOSFET 半桥驱动器(例如 LM5108)可用作 GaNFET 驱动器? MOSFET 半桥驱动器和 GaNFET 半桥驱动器有何不同?  

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我们没有额定电压为400V 系统的 GaN 驱动器。 最接近的是我们具有 ABS 的 LMG1210。 VHS 的最大值为300V。

    由于这些 FET 具有 Vgs、通常 GaNFET 需要精确的5V 至6V 驱动器、而我们的 GaN 驱动器专门用于精确驱动。 GaNFET 通常还具有更快的运行条件、因此与非 GaN 驱动器相比、我们的 GaN 驱动器具有更快的开关特性(例如、LMG1205具有7ns 的上升时间和3.5ns 的下降时间)。

    谢谢!

    耶利米