This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:<= 5S 电池包平衡器

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ76922, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397238/bq76905-5s-battery-pack-balancer

器件型号:BQ76905
主题中讨论的其他器件: BQ76922BQ77915

工具与软件:

大家好、

我想制造小型平衡板、以便能够平衡3节至5节电池的电池组。

我希望平衡器克服1 V 或以上的差频(如果这是不可能的、我会很高兴知道我可以开始平衡的最大差频是多少)

我希望它本质上是即插即用的、我需要插入电池、平衡很快就会启动。

我很乐意为该项目获得 IC 的一些建议。

此致、

STAS  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    BQ76905是一个可能的选项。 对于该器件、需要注意的一点是您需要一个 MCU 来控制该器件和控制均衡。

    另一个选项是 BQ76922。 这是一款3-5s 器件、客户可以通过启动设置进行 OTP、允许其通过自动算法自动平衡电芯。 实际上、您可以在没有 MCU 的情况下使用这个、但需要在生产过程中在器件上写入 OTP。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我看到了  BQ76922、但我想我得到了我希望构建电池组平衡器在市场上是否有一些只能实现平衡的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    产品系列中唯一的其他 IC 是 BQ77915、它是可实现电池平衡的5s 保护器。 我们的产品系列(BMS)中没有专门用于电池平衡的 IC。

    此致、

    Max Verboncoeur