请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV743P 工具与软件:
在输入悬空且未连接任何有效电源的情况下、是否可以在 TLV74333输出端提供3.3V 电源?
在本例中、器件内部的体二极管似乎导通、我们也可以在输入端测量3.3V 电压(反向供电)。 EN 还连接到 Vin、因此我们想知道这种情况是否会对器件造成某种程度的损害?
这种异常情况的原因是、我们在 TLV743的输出端有一个供电的编程接口连接器、该连接器在出厂编程期间供电、但 TLV743的输入端没有有功功率。
BR、
Walter