This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22RVFR 30A 转换器布局

Guru**** 2631005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397936/tps548d22-tps548d22rvfr-30a-converter-layout

器件型号:TPS548D22

工具与软件:

你(们)好

Im 使用 TPS548D22RVFR 设计30A、0.85V 降压转换器。 我想问一下开关线圈 PCB 布线。 PCB 有1盎司覆铜、 线圈和开关之间的连接 宽度约为200mil -是否应该、或者我是否可以使用第二层(PCB 有16层、第二层为 GND)来提高此连接 载流能力? 此连接应尽可能短且面积小、因此我认为我不应该使用 PCB 通孔、所以我会使用微孔。 我知道它们可以提供比钻孔更小的电流。 从另一边看,我认为使用两层不会改变任何,但热量会是相同的。 我不想使用底层、因为我认为这将会影响 EMI 的意义。 能不能用几句话来谈谈布局紧凑性? 切割线圈下方顶层的 GND 平面可提高性能?  

下面的我显示了我的实际布局。 输出端的大电容器具有180uF 的电容。 右侧的两条细布线是第3层上的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在随附的图像中、为 SW 平面提供的区域足够大。 如果没有第二层 SW、这似乎是可以接受的。

    此致、

    Britton