This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:当前示例问题

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398342/bq76940-current-sample-question

器件型号:BQ76940

工具与软件:

我现在使用实际电流为10A 的电阻器负载放电、在采样电阻器上测量6mV 的电压(采样电阻器上的值为0.6mR)、但 CC 寄存器中读取的值为0x94FE。我不知道我的使用方法或计算方法是否存在问题。 计算结果与实际电流非常不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC 寄存器需要转换为 UV 值、然后根据您的电流检测电阻器将其转换为电流。

    寄存器值将表示为16位二进制补码值。 转换步骤在中进行了说明 第8.3.1.1.3节16位 CC 状态 所述的要求

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我使用 bq76940的页面上的示例、我使用结构 CCwrod。   当我使用 ccword 时、我发现高位和低位是相反的、需要将它们连接在一起。 操作