This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517DBVR

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398784/ucc27517-ucc27517dbvr

器件型号:UCC27517

工具与软件:

您能告诉我的最大额定功率值是多少吗  

UCC27517DBVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    最大额定功率取决于 IC 的热性能。 许多变量会影响热性能、例如输入信号、开关频率和被驱动的功率器件。

    计算额定功率时需要记住以下两个公式:

    1. Tj =(P * RθJA)+ Ta

    2. P = Qg * VDD * Fsw

    公式1使您能够确定栅极驱动器可以处理的最大功率。 对于 UCC27517、最大额定结温为 Tj = 150C、结温环境热阻为  RθJA =  217.6C/W 假设环境温度 Ta = 25°C、计算出最大功率 P = 0.574W。

    您可以使用公式2来确定您的系统特性消耗的功率。 您可以使用公式1中的该值来查看是否在器件的规格范围内。

    谢谢!
    Rubas