This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51518:D-CAP 和 D-CAP2

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51518, TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397956/tps51518-d-cap-and-d-cap2

器件型号:TPS51518
主题中讨论的其他器件: TPS51219

工具与软件:

大家好!

我将比较 D-CAP 和 D-CAP2的优缺点。

我通过查看数据表和下面 E2E 上的主题无法理解。

(+) DCS-CONTROL 和 D-CAP 的区别是什么? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

1) 1) D-CAP 和 D-CAP 2之间有何差异? 我应该选择 TPS51518还是 TPS 51219?

2) 2) D-CAP 被描述为"用于快速瞬态响应"。 D-CAP2在瞬态条件下是否劣于? 或者它是等效的吗?

3) 3) D-CAP2被描述为"用于超低/低 ESR 输出电容器"。 D-CAP 无法使用高 ESR 电容器? D-CAP 无法使用低 ESR 电容器?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    1.D-CAP 是更基本的控制环路、仅具有一个跨导放大器。 D-CAP2基于 D-CAP 构建并添加了相位补偿网络。 该网络将调节电感器信息的纹波分量、并将其与电压反馈结合使用以实现环路稳定性。  

    两者对于瞬变都是有益的、D-CAP2更好。  

    3.只要满足数据表中所述的设计要求、D-CAP 和 D-CAP2就可与高 ESR 和低 ESR 电容器一起使用。 这有助于确保环路稳定性并减少抖动。 D-CAP2将与 MLCC 搭配使用、因为 MLCC 通常具有非常低的 ESR。

    供参考、TPS51518和 TPS51219都具有 D-CAP 和 D-CAP2运行模式。 这两个器件之间的主要区别是工作频率。 D-CAP 和 D-CAP2模式下的518为350kHz、而219在 D-CAP 模式下工作频率为250kHz、在 D-CAP2模式下工作频率为500kHz。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Nash