This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:从无输入源的电池重新启动

Guru**** 2383810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398435/bq25618-restart-from-battery-without-input-source

器件型号:BQ25618

工具与软件:

您好!

我们的客户询问如何在没有输入源情况下从电池重新启动 BQ25618。

假设 BATFET 通过连接高 OUT 阻抗的消耗电池以 VBAT_DPL 关闭。 当 VBAT 由于高输出阻抗而下降到低于 VBAT_DPL 时、BATFET 触发关闭。 当 VBAT 电压恢复到高于 VBAT_DPLZ 的正常电压时、DEOS BQ25618会再次重新启动?
我认为 BQ25618已重新实现 VBAT 中的电池移除 VBAT_DPLZ。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当满足 VBAT_UVLOZ 和 VBAT_DPLYZ 时、I2C 将恢复、BATFET 将开启。

    此致、

    Mike Emanuel