This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:主机 MCU 是否有建议的方法来检测 AFE 是否发生故障?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392354/bq76952-is-there-a-recommended-way-for-the-host-mcu-to-detect-an-afe-gone-bad

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1305

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 Code Composer Studio 为具有 MSPM0L1305和两个 BQ76952的电池管理系统编写固件。

我的固件将"能够通过 I2C 总线通信"视为 AFE 处于运行状态的指示器。 主机 MCU 是否有更好/推荐的方法来检测 AFE 是否已损坏(例如被加热至高于正常工作温度等)?

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyungjae:

    因此、该器件具有二级保护:

    您可以监测 PF 警报 寄存器以查看何时发生永久故障。 这可以让您了解 AFE 是否按预期工作。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我想重申我的问题。

    我想说的是、AFE 本身被损坏到指针、无法再正常运行、可能包括二级保护。 (例如、在本例中、由于环境温度上升到85'C 以上(AFE 的最高工作温度)、AFE 变得无响应、不再工作。)

    除了检查其在 I2C 总线上的通信能力之外、主机 MCU 是否有其他检测此类 AFE 故障的方法?

    谢谢!

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    感谢您的耐心。 如果您将 ADC 与 MCU 配合使用来检查 REG18、这也可能是检查器件是否仍在运行的另一种方法。 需要注意的是、该器件具有内部过热保护功能、当温度超过85'C 时、该功能将关断器件、但您可以禁用此功能。 更多详细信息、请参阅 第5.2.12节: 内部过热保护   找到此培训系列的所有内容。  

    此致、
    Alexis