This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:Cin Cout 要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396675/tps2410-cin-cout-requirement

器件型号:TPS2410

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望减小输入和输出侧的电容。 我想知道器件的输入和输出电容要求? 您能建议推荐的值吗? 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则可以将 CIN 保持为0.1uF。 COUT 取决于客户用例。 此项没有设定值。 不过、我至少会说保持10倍 CIN

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    请查看数据表中的 Cin Cout 要求。 如何定义可实现 TPS2410环路稳定性的最小输出电容器?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户计划在低负载下使用控制器、则建议这样做。 对于高负载、使用低 COUT 不是问题。

    此致、

    Shiven Dhir