This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 UCC28180 IC 门引脚功能如何工作?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28019, PMP22606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398551/ucc28180-how-ucc28180-ic-s-gate-pin-function-is-working

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28019PMP22606

工具与软件:

大家好、

我需要 Ucc28180 IC 的未加密库文件。 如果有任何人有亲切的答复我 ,或给出提示在哪里它的位置。

1.实际上、我要以节奏使用 UCC28180 PFC 制造800W - 1000W IC 电路、但我面临的问题是我没有获得8引脚的输出级栅极脉冲。

2.我同意、TI 网站中的 ucc28180_AVG spice 模型有哪些内容、我称之为 olb 和 lib 文件、并且还添加了 BOOSTCCMDCM 文件。
我创建了一个电路、并将获得 PFC 升压380V 范围输出电压。 但我的意图是我需要8引脚的 o/p 栅极脉冲信号。

3.在 TI compony 中提供了其他 CCM PFC IC、我也遇到了同样的问题。  

即使是此 Ic ucc28180、ucc28019、UCC28070、ucc2806x 系列中的任何一个、我也想看到闸极脉冲。 有任何可能性吗?

感谢大家。

此致

Suriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 PMP22606设计。 此设计为1kW PFC。

    https://www.ti.com/tool/PMP22606

    请将您的原理图与此参考设计进行比较、看看是否有任何重大差异。

    您还可以订购 UCC28180 EVM、以便熟悉 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我同意 PMP22606和 UCC28180-EVM 产品都与我们的设计类似。 即使我们将要对 UCC28180排序一些否定值。

    但请理解、我希望在仿真时间内看到 Gate 脉冲。 我不想在仿真中使用 BOOSTCCMDCM 转换器或任何编码组件。 我只需要您的 UCC28180 olb 和 lib 文件。 当我调用这些文件时、应该会为开关栅极到功率 MOSFET 提供脉冲信号。 这是我想要的。  

    出于 PCB 的目的、我确信我们要在 R0版本电路板上进行一些研发。 在此之前、我们可以知道 IC 的 o/p 信号如何在运行时作用。 这就是我们的愿望。

    这里、我附加了仿真电路、您可以对其进行验证。 即使您也要测试该电路并显示 IC 的 o/p 响应

    i)原理图:

    ii) IC 第8个引脚的输出:

    如果、您编码的 IC 的 o/p 始终提供0.9V 振幅意味着这不是问题。 是否有机会、我可以看到 UCC28180的栅极信号?

    给我一个基于 CCM 的 PFC 控制器 IC、我还需要查看栅极信号。

    此致!

    Suriya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suriya、您好!  

    此线程与  涉及与 UCC28180仿真模型栅极脉冲相同主题的其他几个线程基本相同。  

    正如我在较早的线程中所做的回复、UCC28180模型是平均值模型、不会从名为 gate 的引脚产生栅极脉冲。  
    它产生一个代表占空比的电压、该电压馈入 BOOSTCCMDCM 模块的"D"输入中、该模块表示升压 PFC 的开关节点(独立于 MOSFET)。  

    请查看我对您的其他主题帖的回复。  
    由于该线程是冗余的、我将关闭它。  

    此致、
    Ulrich