This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200的测试参数

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398439/tps51200-testing-parameters-of-tps51200

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!  

我们需要验证 TPS51200部件。

您能给我们推荐一个重要的 IC 测试参数吗?

还请提供与之相关的任何文档。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    此 IC 的主要优势是能够灌入和拉取电流(3A)、同时根据 JEDEC 规范保持输出端的直流精度。 这些规格应在第15页的数据表中注明。 这应该是您测试的主要性能指标、因为电压稳定性对 DDR 操作非常重要。

    我们  这里有一份很好的应用手册、介绍了 TPS51200等有源终端器件的主要优势: https://www.ti.com/lit/SLUA886

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的答复。

    请分享任何文档或测试程序、以验证 TPS51200的以下参数

    VO 负载调节

    支持的所有 DDR 类型的 REFOUT 负载调节

    REFOUT 拉/灌电流限制  

    REFOUT 电压容差至 VREFIN

    跟踪启动和关断时序

    谢谢。此致、

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuveneshwari:

    如果您想在数据表显示的范围之外测试 TPS51200、则可以使用我们的 TPS51200EVM

    您提到的测试是相当标准的测试、可在 EVM 上完成。 我们没有明确的文档来解释这些测试过程。

    您可以使用的所有相关材料都位于 产品页面上

    此致、

    James