This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399070/lm5164-q1-lm5164-q

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5168

工具与软件:

您好!

我们需要一个适用于12V/1A 输出的降压稳压器 输入电压范围为10V DC 至160V DC。

我 从 TI 网站获取了 LM5164-Q1、它可以 采用具有超低 IQ 的6V 到100V 直流电压输入、1A 同步降压直流/直流转换器。  

您可以推荐任何其他 IC 或任何可在 10V DC 至160V DC 输入电压范围内运行的解决方案以生成12V/1A 输出。

谢谢、此致

Dhiren Sahoo