This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:选择 Fly-Buck-Boost

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398631/lm5160-selection-of-fly-buck-boost

器件型号:LM5160

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在寻找适用于汽车应用的隔离式 Fly-Buck-Boost 转换器。

输入电压为9-60V、输出电压为12V/6A。

我在 TI 网站中进行了搜索、但我找不到符合我们要求的内容。

此致、

Naveen S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、  

    Fly-Buck 升压拓扑不适合您的应用、我们没有任何符合您规格的器件。  建议在您的应用中使用传统反激式或正向。   

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我使用反激式拓扑、我无法提高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您可以使用升压来开启次级、但初级电压无法升高、请勿使用升压变压器、如果匝数比超过~1:2、您将面临稳定运行的挑战。  根据您的规格、VIN 最小值低于 VOUT 初级。  由于上述挑战、使用 Fly-Buck 无法满足您的规格要求、而且6A 的输出电流远超出了转换器的能力。

    David。