This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:频率配置

Guru**** 2874190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393368/tpsm8d6c24-the-frequency-configuration

器件型号:TPSM8D6C24

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助说明一下什么是"电阻分压器代码"以及如何配置频率? 谢谢。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户要求为:VIN=12V (最大值13V、最小值11V)、Vout=3.3V/60A。 您能帮助设计一个电路吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie
    1.可以在离线模式下使用 Power FUSION GUI 在"引脚搭接"选项卡中选择引脚搭接

    2.您还可以使用 Excel 计算器进行设计(我在此附上该计算器)、还可以使用"引脚搭接"选项卡选择 THR 引脚搭接表

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2.xlsx

    A. 器件计算器选项卡输入中的配置  电芯 E127 (CZI 值)   单元格 E129 (CPI 值)  手动从单元格  F97 (CZI 计算值)   F98 (CPI 计算值)  更新频率曲线  

    3.或者、您可以按照数据表中所述选择并计算引脚 strap 配置

    分辨率

    首先为所需频率选择电阻分压器代码

    选择电阻分压器代码后、查看所选的电阻分压器是否不分压、是分压器还是分压器、基于这些选择的电阻器接地代码

    获得电阻分压器和接地电阻器的代码后、请使用数据表上的查找表来获取电阻器值

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    CTM 正在 EVM 上测试、发现 Tmax 为80°C。

    测试条件为:

    • 12V VIN
    • 3.3V 输出电压
    • 54A 负载
    • 550kHz 频率
    • 不带风扇。

    它们的散热要求不超过 50°C 散热器电阻。 CTM 板上的风扇规格为0.5m^(max)。 负载 CTM 所需的电流为60A。

    那么、您能否提供一些优化热性能的建议?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    救世主将在几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    是要通过我们的响应来确定是否使用此器件。 所以,请帮助尽快回复。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie


    存在气流时的温度是多少? 是否带有散热器?

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    未进行测试。

    否、未添加散热器。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、

    散热器会有所帮助、也会吸收风扇的气流、因此0.5m^3min 将产生更大的线性流量

    0.5m^3/min 是17.7立方英尺/分钟(CFM)多少 LFM 取决于你的管道的交叉面积。

    17.7 CFM 的3英寸 x 3英寸路径为283LFM

    LFM=CFM/(横截面积)

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热器受尺寸和体积的限制。 风扇也是固定的。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    救世主将于下周作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    我想我们在这里没有更多的选择了  

    谢谢你

    救世主