This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003A-Q1和 TPL7407-Q1的比较

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1, TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398939/ulq2003a-q1-comparison-of-ulq2003a-q1-and-tpl7407-q1

器件型号:ULQ2003A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPL7407LA-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想更新一些旧器件、他们在先前的项目中使用了 ULQ2003A-Q1 (SO16封装)、 器件状态是什么? 您是否在新项目中推荐它?

此外、我发现了一款类似器件 TPL7407LA-Q1、这两款器件的主要区别是什么? 它们能否在不调整外部电路的情况下实现直接替代?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ULQ2001A-Q1、特别是 ULQ2003AQDRQ1 (SOIC 16)和 ULQ2003APWRQ1 (TSSOP 16)处于活跃状态并且推荐用于新项目。

    TPL7407LA-Q1使用 MOSFET 而非达林顿 BJT、并具有较低的输出低电平(VCE、SAT 等效)电压。 但是、该器件在30V 时的绝对最大电压较低、需要将 COM 连接到电压源以驱动栅极电路。 此外、TPL7407LA-Q1仅采用 PW (TSSOP 16)封装、因此不能与 ULQ D 封装直接相连。 但是、如果满足上述条件、则可以将 TPL7407LA-Q1 与 ULQ PW 封装器件一同使用。

    谢谢!

    Patrick