This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:3个 TPS92200、用于使用共阳极驱动 RGB LED

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398846/tps92200-3x-tps92200-to-drive-rgb-led-with-common-anode

器件型号:TPS92200

工具与软件:

您好!

我们希望通过共阳极为 RGB LED 提供3个 LED 的恒定电流。

是否可以为此目的使用3个 TPS92200 IC?

此致、请提前表示感谢
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在查看 TPS92205x 系列的数据表时、会发现其中明确提到了"共阳极连接"。

    我是否正确地假设 TPS92200型号因此无法使用共阳极?

    再次感谢
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    你是对的。  如果您需要通过共阳极连接来单独控制3个 RBG LED、TPS92200不适合。  

    您能否分享您的终端设备应用、每个 LED 的电流范围以及您喜欢的亮度控制方法? 我可以向您推荐最合适的器件。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    非常感谢您的快速回复、即使是在周末也是如此-非常感谢!

    我们希望控制不同种类的 LED、主要包括 TW (2个 IC)、RGB (3个 IC)和 RGBW (4个 IC)、每个 LED 都具有公共阳极连接。

    每个 LED 通道的电流仅为350 mA 或500 mA。 因此、我们首先考虑 TPS92200型号、将其视为最大电流大于2A 的 TPS92205x 系列 对于我们的应用来说、电流似乎过大。

    从 MCU 到驱动器 IC 的亮度控制方法应为数字(PWM)。 从 IC 到 LED 的控制方法可以是数字(PWM)、模拟或两者的组合。

    此致、再次感谢您的支持
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    感谢您的答复!  

    您能否同时说明一下每个通道的输入电压范围? 它是否对效率有要求?  

    您可以离开您的 电子邮件 这样我就可以让应用工程师覆盖其他潜在的设备和营销人员? 我们 可以帮助您根据自己的应用详情和项目进度选择合适的器件。  

    谢谢您!  

    此致!  

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    当然、上述 LED 类型的电压范围为18-24V。如果未来使用其他 LED 类型、也可支持高达48V 的电压、这将非常好、但并非硬性要求。

    您可以将电子邮件发送至:
    info@ab-smarthouse.com

    此致、再次感谢
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我已经给您发送了一封电子邮件。 我们可以通过这种方式继续我们的对话。 请检查您是否收到此类消息。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    由于我们是通过电子邮件进行讨论、因此我将结束该主题。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢您的支持、John!