This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:充电电流似乎受到限制

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390245/tps25751-charging-current-seems-to-be-limited

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 BQ25756

工具与软件:

我们的项目使用 TPS25751 + BQ25713作为充电解决方案。  我们使用 USBCPD_ACT 将消耗功率设置为60W。

我们将充电电压设置为19.2V (这是 BQ25713的最大值)、在电池充电器配置字段中将充电电流设置为2.944A。

但经过实际测量、无论电池的电量有多大、最大充电电流都仅约为2.67A~2.70A。  这仍然与我们在 USBCPD_ACT 上设置的充电电流(2.944A)有一点远。  如何将充电电流提高到更接近设定值? 我们还需要设置哪些其他配置?

谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    我有几个后续问题可帮助您进行调试:

    1.您在源端(提供商)测试时使用了什么? 它是否具有提供60W 或更高功率的 PD 功能?  

    2.如果您使用的远端设备/充电器能够使用 PD、您能否捕获 PD 日志(CC 流量)? 这将使我们能够查看 PD 协商是否成功以及协商了哪个 PDO/合约。  

    3.您为 Q12 (INDPM)和 Q13 (VINDPM)设置了什么? 根据此处选择的调查问卷、这将影响从 PD 到 BQ 配置的输入电压/电流限制、从而影响充电电流。 您还可以提供 JSON 文件供我们查看。  

    4.您是否有 PD 和 BQ 之间 I2C 流量的示波器捕获?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    1. 您在源端(提供商)测试时使用了什么? 它是否具有提供60W 或更高功率的 PD 功能?  [报价]

    我用于测试的 USB Type-C 适配器是 HP  TPN-CA06。 它可提供最大65W 的功率(PDO:20V=3.25A)。

    2. 如果您使用的远端设备/充电器能够支持 PD、您能否捕获 PD 日志(CC 流量)? 这将使我们能够查看 PD 协商是否成功以及协商了哪个 PDO/合约。  [报价]

    我附加了*。csv 和*。ccgx3格式的 PD 日志文件。 我的 PD 分析仪是英飞凌 CY4500。  如果您想阅读*。ccgx3文件、可以通过以下 URL 下载该实用程序:

    https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx tb.tool.ezpdProtocolanalyzer

    这是我所使用的 PD 分析器的版本横幅。

    以下归档文件包括 PD 日志。

    e2e.ti.com/.../tps25751_5F00_drp_5F00_60w_5F00_0729.zip

    3. 您为 Q12 (INDPM)和 Q13 (VINDPM)设置了什么? 根据此处选择的调查问卷、这将影响从 PD 到 BQ 配置的输入电压/电流限制、从而影响充电电流。 您还可以提供 JSON 文件供我们查看。  [报价]

    我为 INDPM 设置0%、为 VINDPM 设置5%。

    4. 您是否可以捕获 PD 和 BQ 之间的 I2C 流量?  [报价]

    有。  我在下面附上了 I2C 范围捕获的日志的屏幕截图。  记录的时间范围是从连接 Type-C 充电器到完成协商的时间。

    谢谢。

    此致、

    Dave

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    感谢您提供日志、我将对此进行调查、并在周中提供反馈。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    在您发布的原始查询中:

    [报价 userid="582067" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390245/tps25751-charging-current-seems-to-be-limited "]然而、在实际测量后、无论电池的电量有多大、最大充电电流都只有约2.67A~2.70A。  这仍然与我们在 USBCPD_ACT 上设置的充电电流(2.944A)有一点远。  如何将充电电流提高到更接近设定值? 我们还需要设置哪些其他配置?[/QUOT]

    您是否正在测量 BQ 和电池侧或 PD 和 BQ 侧(TPS25751的 PPHV 引脚)的电流消耗? 您之前添加的 I2C 日志/屏幕截图似乎与 PD 受电方事件不一致(即 PD 写入 BQ 的寄存器0x06和0x08以配置 VINDPM/IINDPM)。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是测量 BQ 和电池侧还是 PD 和 BQ 侧(TPS25751的 PPHV 引脚)的电流消耗吗?

    我将测量  BQ 和电池侧的电流消耗。

    您之前附加的 I2C 日志/屏幕截图似乎与 PD 受电方事件不一致(即 PD 写入 bq 的寄存器0x06和0x08以配置 VINDPM/IINDPM)。  [报价]

    我在连接 PD 充电器时捕获了整个过程的 I2C 日志。  这些日志有什么问题吗? 您是否需要我为您提供更多信息?

    谢谢。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    很抱歉打断您、我是根据 BQ25756寄存器映射而 不是 BQ25713检查 I2C 日志。 I2C 日志显示 TPS25751会将 BQ25713配置为19.2V/2.944A 的正确充电电压/电流。

    PD 日志还显示、我们已请求从源获取20V/3A、但从连接器(VBUS)到 PD 的电流消耗相对较低(不确定 PD 分析仪是否准确地反映了电流消耗)。  

    在 TPS25751的 VBUS 侧以及源(充电器)端测得的电压/电流是多少? 如果 VBUS 电压下降过多、充电器可能会限制其输出电流以防止欠压。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    这是​​我在每侧测量的电压和电流值。

    VBUS SODE: 19.77V/1.14A

    PD 和 BQ 侧: 7.80V/2.67A

    BQ 和电池侧: 7.62V/2.63A

    谢谢。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    PD 和 BQ 侧的电压/电流与 VBUS 侧有何不同? 您是否测量了从 TPS25751 PPHV 引脚到 BQ25713 VBUS 引脚或其他地方的电压/电流? 连接器(USB Type-C 端口) VBUS 至 TPS25751 VBUS 和 TPS25751 PPHV 至 BQ25713 VBUS 应具有相同的电压/电流读数。  

    查看您提供的值、端口侧的功率似乎只有1.14A (~22W)、在"BQ 到 PD "和"BQ 到 Battery"之间、功耗约为~20W。  

    从 PD (TPS25751)的角度来看、好像一切都设置正确、我会将此主题转发给 BQ 支持团队、以获取有关 BQ25713的更多支持。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您是否能够提供 BQ25713的所有寄存器数据?

    此致、

    Christian。