This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:引脚 VIN 和 VEN 保持悬空

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398558/bq35100-pins-vin-and-ven-left-floating

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想在单节电池应用中使用 BQ35100、我想问您是否可以帮助我进行设计。

我的设置与产品说明书典型应用基本相同

电池具有3.6V 的电池电压并连接到 BAT 引脚。
电源电压为3.3V、由直流/直流转换器供电。

此设置可以满足所述的电压要求吗、或者我是否遗漏了一些?

由于我不需要 VIN 引脚、我可以将其悬空还是应该在该引脚上连接一个下拉电阻器?

VEN 引脚也是如此。 它可以保持悬空还是应该将下拉电阻器连接到该引脚? 我不需要外部分压器、因为我的电池电压低于4.5V。

提前感谢您。

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我建议遵循此 EVM 具有更好的原理图。  bq35100EVM-795评估模块用户指南

    您的电池容量是多少 mAh?

    它们可以保持悬空。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    电池的容量为17 Ah。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您确认17Ah 符合规格。

    此致、

    Diego