This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:充电结束

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399232/bq24770-end-of-charge

器件型号:BQ24770

工具与软件:

您好!

我未在您的数据表中找到如何知道电池何时充满电? 我们需要保持90%的满电量以节省电池电量。 我发现的唯一方法是通过 ADC (在我们的微控制器上)获取电池电压并使用看门狗停止充电。

我们的电池为3S2P 18650 11.1V/6.9Ah。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vanni、

    BQ24770没有充电终止功能。 系统中的主机或测量仪表用于测量电流和手柄端接。  当电池已满或电池未处于良好的充电状态时、主机通过将0x12[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。

    此致、

    Christian