This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:UCC21732的未加密 OLB SPICE 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397351/ucc21732-unencrypted-olb-spice-model-for-ucc21732

器件型号:UCC21732
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具与软件:

专家们、您好!

您能否为 UCC21732提供 LIB 或 OLB SPICE 文件的未加密版本? 我在 PSpice 中使用时遇到困难、因此更喜欢使用 LTspice。 因此、如果您能为 UCC21732提供 OLB 和 LIB 文件的未加密版本、我将不胜感激。

谢谢!
Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:  

    遗憾的是、我们不支持使用 LTSpice。 如果在使用 PSpice 时遇到任何困难、可以联系 PSpice for TI 团队。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3288.UCC21750.lib

    尊敬的 Biruk:

    您可以尝试使用我的 UCC21750模型(见上文)。 在这些开关仿真中很难使用 PSPICE、因为情况太多、并且第三方 FET 模型会与我们的栅极驱动器模型崩溃。

    PSpice 对于放大器电路和交流仿真效果会好得多。 但是、我们的栅极驱动器正在尝试!

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean Cashin、

    感谢您的反馈。 您有没有 UCC21750桥接逆变器或示例可帮助我轻松实践?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    我们的专家目前不在办公室、我们将在周一下午5点中部时间结束前与您联系。  

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    下面是 TI 的 PSPICE 电路示例。 我还没有弄清楚如何制作一个收敛的半桥。 但这可以向您展示栅极驱动器功能。

    此致、

    Sean

    e2e.ti.com/.../6253.UCC21750.zip