This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551启动时间较长问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1, LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399172/lm51551-q1-lm51551-problem-with-long-startup-time

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51551

工具与软件:

我们使用的是 LM51551-Q1芯片、拓扑结构:升压、输出电压:46V;

图中是原理图和启动时间的波形。 第一幅图 VOUT 输出电压参差不齐、启动时间很长、为931ms;

黄色波形是 VOUT 输出电压波形;红色波形是 EN 控制电压波形;此波形是否正常? 导致启动时间过长的原因是什么?

第二幅图片是将 R383电阻从1K 更改为0的测试结果、以及启动时间变为277ms。 我们怀疑 RCS 电阻器附近存在问题、请帮助我们查看电路图、解释输出电压参差不齐的原因;同时帮助了解如何修改参数以缩短启动时间;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT=46V IOUT=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM51551具有过流断续模式特性。 如果该器件检测到几个周期的过流、它将在更长的时间内禁用该器件、然后复位。
    这会产生您会看到的这种断续行为、并解释了时间与 CS 引脚处的电路有关的原因。

    除了修改电流检测电路、我会建议选择更长的软启动时间。
    现在、使用10nF 的软启动电容器(C717)。 增大该电容器会减慢输出电压的斜升速度、从而减小浪涌电流并避免触发过流限制。

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Niklas