This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:VIN:6~11V、Vout:12V 概念升压转换器的输出电压异常。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398386/lm5122-vin-6-11v-vout-12v-the-output-voltage-of-the-concept-boost-converter-is-abnormal

器件型号:LM5122
Thread 中讨论的其他器件: PMP

工具与软件:

你好。 请给我一些建议。 
我们参考 PMP22819和 PMP7969的参考设计设计了一款四相升压转换器。 

规格如下: 

输入电压:6~11V
输出电压:12V
输出电流:80A

但是、当施加 Vin 时、Vout 不会产生12V 电压。 
与 Vin 输入电压值类似的值输出为 Vout。
要获得解决方案、我应该检查哪个器件?

下面的电路是 Master1电路。 




 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    采用 LM5122的四相设计应该非常适合该应用、而且两个 PMP 设计是可靠的参考。
    我在原理图中也没有直接看到任何问题。

    要了解器件无法运行的原因、我建议进行以下检查:
    -测量 UVLO、VCC 和 SS 引脚。 如果其中一个电压没有上升、器件将保持关断模式
    -如果所有这些信号都存在,请检查驱动引脚或 SW 电压以查看设备是否开始切换
    -如果它只在开始时切换,然后停止,它可能与 OCP 或过热等保护有关

    另一项检查是仅运行负载较小的四个相位中的一个、以查看问题是否来自相位的并联。

    如果您发现了更多问题、请告知我、以便我们进行进一步调查。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我进行了检查、但我在四相尝试使用的计数器不能正常工作。 
    我曾尝试将它与引用四相的 PMP7969电路进行比较、但参考设计页面消失了。
    我可以获得一些信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您指出这一点。
    网上打开 PMP7969产品页面时还收到一条错误消息。 我不知道参考设计为什么现在还没有在线。
    设计仍然有效、因此我可以直接在这里附加原理图:
    e2e.ti.com/.../PMP7969A_5F00_Schematic.pdf

    此致、
    Niklas