This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:关于 EVM 原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396560/bq34z100-r2-about-the-evm-schematic

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM

工具与软件:

在 EVM 原理图中、您可以看到 GND 和 AGND 位于 BAT-上。 但我认为最好将其放在 PACK-上、这样"GND"将与充电器和读取器电路(处理器)处于同一个位置。 你怎么看?
德州仪器能否以 CAD 格式提供 Sch /PCB?
提前感谢您的回答。
Mauricio.

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GND 和 AGND 需要在 BAT-引脚上、我建议遵循 EVM GND 方案。

    DS 中的布局指南部分提供了有关布局建议的更多信息。

    BQ34Z100-R2采用 Impedance Track 技术的宽量程电量监测计数据表(TI.com)

    很遗憾、我无法共享 EVM 的 CAD/Gerber 文件。  EVM 用户指南包含 EVM 内层的图像。

    采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan;
    但在这种情况下、电路(例如来自 EVM)消耗的电流不会流经分流器(R30)。 是这样吗? 这是不是问题?
    我期待您的回答。
    此致、Maurício

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    R30检测电阻测量电池的充电和放电电流。 这不是问题、按这种方式工作、电量监测计测量 SRN/SRP 引脚上的压降。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的答复。
    很抱歉我坚持要求、但根据原问题上面的方框图、右侧的橙色方形"系统监控"是指 BQ34Z100EVM 电路、其中 EVM 电路电源仅从 BAT+连接到 BAT-、因此该消耗没有通过 R30、BQ34Z100-R2也没有考虑在内。 电路其余部分(包括充电器电路和处理器电路)的 GND 位于 PACK-上、因此充电和放电电流会流过 R30、而 BQ34Z100-R2进行计算。
    如果您认为这个功耗、也就是 BQ34Z100EVM 电路的功耗、不是很大、我们可以按照您上一次回复中的指示继续。
    谢谢你的耐心,我期待着你的答复。
    此致、Maurício

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    能否分享 BMS 的完整原理图进行验证?

    如果您希望私下发送、可以安排此操作。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、谢谢。
    我们还在开发一个完整的电池控制电路原理图。 因此产生了怀疑。 我们对 BQ34ZEVM 电路有疑问。
    我们有如下所示的 BMS 方框图。 对于监控器件、我们将使用 BQ34Z100EVM 电路的原理图、仅使用 EVM 原理图中蓝线内的器件。 BQ34Z100EVM 电路显示将 EVM 电路的"GND"连接到 BAT-、如方框图(在系统监控方框图内的方框图中)中的红线所示。 我们想知道将其连接到 PACK-是否不如如黄线所示、这样来自 EVM 电路的电流也会通过 R30、而 bq34z100-R2也会考虑该电流。 或者该电流是如此之小以至于我们可以忽略它吗?
    我希望单独使用方框图对此进行分析。
    提前感谢您的回答。

    e2e.ti.com/.../BMS_2D00_Block-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的额外说明、我现在理解这种困惑。

    我们不希望来自 EVM 电路的电流流过 R30检测电阻。 R30感应电阻器用于测量仅离开和进入电池的电流。 添加 EVM 电路电流将丢弃电量计电流读数和整体 SOC/SOH 计算。 我建议在 BAT-上连接 GND/AGND 时、遵循 EVM 中的方案。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Diego;
    那么我们将这样做。
    此致、Mauricio。