This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:REF35102的源阻抗

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LM2775, INA118, INA826, REF35, REF35EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395548/ref35-source-impedance-to-the-ref35102

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件:INA118INA826、LM2776、LM2775、

工具与软件:

嗨、

 

我们需要一个小型封装的新设计基准电压。 此元件应用作 INA 826的基准电压、以及 STM32的 ADC 的附加基准电压。

在当前设计中、我们使用了 INA118和 LM4121IM5、然后调节到1、5V。 对于新设计、我们必须优化电路板的尺寸和所需使用的采用 WSON8封装的 INA826、并优化采用 BGA 封装的参考电压 REF35102YBHR。 在数据表的第8.3.7章中提到了 INA826的基准端子:"为了获得理想性能、REF 引脚的源阻抗保持在小于5 Ω 的水平"、基准电压 REF35102是否可以做到这一点? INA 的输入带宽为0Hz 至50kHz、整个设计的低噪声非常重要。 INA 由+5V 和-3.2V 的双电压供电。

Ref35由+3.3V 电源供电。
5.5V 的电压由 IC LM2775产生、-3.2V 的电压由 LM2776产生、两个元件和 Ref35102都由 LM3603供电

或者您能为我们提供另一个小封装元件吗?

TI 工厂建议使用 REF35作为 LM4121IM5-1.2的替代产品。

参考设计  REF35EVM  已订购

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我们的团队将于8月5日回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

     直流条件下的输出阻抗可根据 REF35数据表中的负载调节规格找到:

    对于拉电流:

    负载调节*输出电压= 60ppm/mA * 1.024V = 0.061 Ω

    对于灌电流:

    负载调节*输出电压= 350ppm/mA * 1.024V = 0.358 Ω

    请确保从 REF35汲取的电流不超过10mA。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢